日時変数
グラフィックオブジェクトのプロパティを定義済みの
[DateTime]
変数にバインドして、HMI デバイスの日時を構成します。たとえば、[タイムゾーン]
変数にバインドすると、HMI デバイスのローカル タイムゾーンが表示されます。変数にバインドするには、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。ダイナミックリンク ブラウザの
[DateTime]
カテゴリには、HMI デバイスの日時に関連する変数が表示されます。変数 | タイプ | 定義 | 読み取りまたは書き込み | 再起動が必要 |
|---|---|---|---|---|
時間同期 | TimeSynchronizationModeEnum | 手動または自動時間同期 | 読み取り専用 | 再起動は不要 |
リモート NTP サーバー | String | 時刻を提供するリモート NTP サーバーの構成 | 読み取り/書き込み | 再起動が必要 |
日時 | DateTime | HMI デバイスの日時。 | 読み取り/書き込み | 再起動が必要 |
タイムゾーン | String | HMI デバイスのタイムゾーン。 | 読み取り/書き込み | 再起動が必要 |
ローカル NTP サーバーインターフェイス | String[0] | システムが NTP サーバーとして動作するインターフェイス | 読み取り/書き込み | 再起動が必要 |
date time variable
time synchronization
remote ntp server
date and time
timezone
local ntp server
ご質問やご意見