セッションのアイドルタイムアウトを構成する
[IdleTimeoutEvent]
を使用して、アイドルタイムアウトをセッション全体に適用します。タイムアウトは、任意のカスタム イベントをトリガーできます- [プロジェクトビュー]で[UI]フォルダーを右クリックし、 を選択します。[UIセッション# (type)]が[プロジェクトビュー]に表示されます。
- (オプション)[UIセッション# (type)]にカーソルを合わせ、を選択して、UI Iセッションの新しい名前を入力します。

- [プロパティ]で、次の値を設定します。
- [非アクティブタイムアウト期間]。タイムアウトの期間を入力します。
- [非アクティブタイムアウトが有効です]。[真]に設定します。
- [イベント]で[IdleTimeoutEvent]の後に、
[新規メソッドの追加]を選択し、[コマンド]を展開し、タイムアウト イベントがトリガーされたときに実行されるコマンドを選択します。 - セッションをプレゼンテーションエンジンに適用します。
- [プロジェクトビュー]で、プレゼンテーションエンジンを選択します。
- [プロパティ]の[セッション]から、UI セッションタイプを選択します。
プレゼンテーションエンジンの詳細については、「プレゼンテーションエンジン」を参照してください。
ご質問やご意見