検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
トレンドペンの切り替えを追加する
トレンドペンの表示/非表示を切り替えるスイッチまたはチェックボックスを追加します。
前提条件
トレンドを構成する
.
トレンドペンの切り替えを追加するには
ブール値変数を作成します。「
変数を作成する
」を参照してください。
[スイッチ]
または
[チェックボックス]
オブジェクトを作成します。「
タイプからのグラフィックオブジェクトを作成する
」を参照してください。
[スイッチ]
オブジェクトを選択し、
[チェック]
とブール値変数の間にダイナミックリンクを作成します。「
ダイナミックリンクを作成する
」を参照してください。
[トレンド]
オブジェクトを選択し、目的の
[トレンドペン#]
の下で
[有効]
変数とブール値変数の間にダイナミックリンクを作成します。「
ダイナミックリンクを作成する
」を参照してください。
トレンド
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal