アラームログ イベントを UTC タイムゾーンで表示する
ランタイムに
[アラーム履歴グリッド]
ウィジェットの [データグリッド]
オブジェクトは [タイムスタンプ]
列に日時を表示します。時刻は、イベントの [LocalTime]
プロパティを使用して、デバイスのローカル タイムゾーンで表示されます。アラームログ イベントを UTC 標準タイムゾーンで表示するには、イベントの [時間]
プロパティを構成します。- メイン ツールバーでを選択します。[テンプレートライブラリ]
- [テンプレートライブラリ]の[Widgets]から[アラーム履歴グリッド]オブジェクトを[UI]フォルダー内の目的のフォルダーにドラッグします。ウィジェットがノードに表示されます。
- ウィジェットの[データグリッド]を選択した状態で、[タイムスタンプ]またはその他の列の[テキスト]プロパティでを選択します。
[ダイナミックリンクの変更] - ダイナミックリンク ウィンドウで を選択します。
- [選択]を選択します。
ご質問やご意見