CREATE 句

CREATE
ステートメントは
TABLE
INDEX
を部分的にサポートしています。
重要:
CREATE
ステートメント (
TABLE
INDEX
を含む) は、Influx データベースパーサーではサポートされていません。クライアント API を使用して管理または変更できるのは、明示的なスキーマのみです。詳細については、「https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/admin/buckets/bucket-schema/」を参照してください。

サポートされている機能

サポートされている CREATE 機能の例
期待される動作
期待される動作を実現するためのクエリ
テーブルに一意のインデックスを作成します。
CREATE UNIQUE INDEX Table_Index ON Table1 (Column1);
インデックスがまだ存在しない場合は作成します。
CREATE INDEX IF NOT EXISTS Table_Index ON Table1 (Column1);
SELECT ステートメントを使用してテーブルを作成します。
CREATE TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5;
SELECT ステートメントを使用して一時テーブルを作成します。
CREATE TEMPORARY TABLE TempTable AS SELECT Column1 FROM MyTable WHERE Column1 > 5;

サポートされていない機能

  • Influx データベースの CREATE ステートメント。
  • 明示的な列定義を持つ高度なテーブル作成メソッド。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal