プレビューをプルする
リモートリポジトリから変更をプルして、ローカルプロジェクトとリモートプロジェクト間の競合を確認します。
プルプレビューインターフェイス

項目 | 説明 |
|---|---|
![]() | ハイライトされた競合または変更の行。 |
![]() | [すべてのローカルの取得] を選択して、ローカルの変更をすべて受け入れます。[すべてのリモートの取得] を選択して、リモートリポジトリ内のすべての変更を受け入れます。 |
![]() | [すべて] のプロジェクトコンテンツ、プロジェクトへの [更新] のみ、またはプロジェクト内の [競合] のみを表示することにより、プレビューの変更をフィルター処理します。 |
![]() | |
![]() | 行の左側にある競合を選択して、ローカルの変更を受け入れます。 [ローカル履歴] |
![]() | リモートでの変更を受け入れるには、行の右側の競合を選択します。 [リモート履歴] |
![]() | 行のアイコンは以下を示します。
|
change
preview
conflict
ご質問やご意見