メイン ウィンドウを構成する
メイン ウィンドウには、
FactoryTalk Optix Studio
ではデザイン時に FactoryTalk Optix アプリケーション
ではランタイムに表示されるすべてのグラフィック要素が含まれます。- [プロジェクトビュー]で[UI]を展開し、[MainWindow (type)]をダブルクリックします。メイン ウィンドウエリアがエディターに表示されます。メイン ウィンドウにはグラフィック要素は含まれていません。
- [プロパティ]で[幅]を1080に[高さ]を600に設定します。メイン ウィンドウの初期寸法は1080 x 600になりました。ランタイムに、メイン ウィンドウのサイズをいつでも変更できます。ヒント: アプリケーションを画面の解像度に合わせるために、異なる[幅]と[高さ]の値を設定できます。また、[全画面]をTrueに設定することもできます。ただし、デフォルトの[偽]設定を使用した方が、アプリケーションの開発とプレビューが簡単です。エディターでサイズ変更された空白のメイン ウィンドウ

- (オプション)アプリケーション ウィンドウを他のウィンドウの上に浮動させる場合は、[常に手前に表示]をTrueに設定します。
- (オプション)[キャプション]を設定して、アプリケーション ウィンドウのカスタム タイトルを指定します。たとえば、[キャプション]をQuick start applicationに設定して、既定のウィンドウ タイトルを置き換えます。
カスタム キャプション付きの空白のメイン ウィンドウ

ご質問やご意見