ライセンスとアカウントに関するよくある質問

プロジェクトを作成してデプロイするには、どのライセンスが必要ですか?
FactoryTalk Optix Studio を使用してプロジェクトを作成およびデプロイできますが、いくつかの制限があります。すべてのデプロイ機能を使用するには、FactoryTalk Optix Studio Pro を購入する必要があります。「FactoryTalk Optix インストール ガイド | FactoryTalk Optix Studio と FactoryTalk Optix Studio Pro の比較」を参照してください。ターゲット マシンのライセンスを取得せずに FactoryTalk Optix アプリケーションをデプロイすると、アプリケーションは 2 時間実行された後、自動的にシャットダウンします。
プロジェクトを作成してデプロイするには、どのようなソフトウェアが必要ですか?
プロジェクトを開発するには FactoryTalk Optix Studio または FactoryTalk Optix Studio Pro が必要であり、ターゲット デバイス上で FactoryTalk Optix アプリケーションを実行するには FactoryTalk Optix Runtime ツールが必要です。「FactoryTalk Optix インストール ガイド」を参照してください。
アプリケーションに適したランタイム資格を選択するにはどうすればよいですか?
購入した FactoryTalk Optix Pro 資格はどこで管理できますか?
FactoryTalk Optix インストール ガイド | FactoryTalk Optix Studio Pro のアップグレード」およびその後のトピックを参照してください。
購入した FactoryTalk Optix Runtime 資格はどこで管理できますか?
ランタイム資格の購入、割り当て、アクティブ化、起動、リホストを行うには、「FactoryTalk Optix インストール ガイド | FactoryTalk Optix Runtime のセットアップ」を参照してください。ランタイムツールの詳細については、「FactoryTalk Optix インストール ガイド | ランタイムツール」を参照してください。
ランタイムライセンスをあるデバイスから別のデバイスに移行できますか?
はい、ランタイムライセンスをあるデバイスから別のデバイスに転送できます。「FactoryTalk Optix インストール ガイド | FactoryTalk Optix Runtime 資格をリホストする」を参照してください。
MyRockwell アカウントはどこで、どのように作成すればよいですか?
MyRockwell アカウントは、FactoryTalk Hub にログインした状態で作成できます。「FactoryTalk Optix インストール ガイド | FactoryTalk Hub にログインする」を参照してください。
FactoryTalk Optix Studio と FactoryTalk Optix Pro の違いは何ですか?
FactoryTalk Optix Studio Pro は、FactoryTalk Optix Studio よりも多くの機能を提供します。違いを確認するには、「FactoryTalk Optix インストール ガイド | FactoryTalk Optix Studio と FactoryTalk Optix Studio Pro の比較」を参照してください。
組織のどのアカウントでライセンスを取得できますか?
まず、MyRockwell アカウントでライセンスを受け取ります。その後、ライセンスを組織に関連付けることができます。「FactoryTalk Optix インストール ガイド | 資格」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal