FactoryTalk Optix Studio Pro 資格
FactoryTalk® Optix Studio™
Pro を使用するには、Pro 資格を構成します。
ヒント:
FactoryTalk® Optix Studio™
Pro 資格とランタイムツール資格の両方をリホストできます。お使いの OS に応じて、「Windows デバイスでランタイム資格をリホストする」または「Ubuntu 22.04 デバイスでランタイム資格をリホストする」を参照してください。
ご質問やご意見