FactoryTalk Optix Studio Pro を起動する

資格が割り当てられると、デスクトップまたは Web ブラウザから
FactoryTalk® Optix Studio
Pro を起動して、いずれかの方法で Pro 機能を有効にすることができます。
ヒント:
FactoryTalk® Optix Studio
Pro は、資格が割り当てられている場合、または 90 日間の試用期間が付与されている場合に使用できます。
  • デスクトップから
    FactoryTalk® Optix Studio
    Pro を起動する
    :
    ヒント: デスクトップ上のアプリケーションアイコンは変更されていませんが、Pro 機能は有効なユーザーログインとエンタイトルメントの割り当て時に表示されます。
    1. Windows の
      [スタート]
      メニューで
      [FactoryTalk Optix Studio]
      と入力するか、デスクトップの
      FactoryTalk® Optix Studio
      アイコンをダブルクリックします。
    2. アプリケーションが開き、サインインしていない場合は、上部のバーから
      [サインイン]
      を選択し、MyRockwellAutomation の資格情報でサインインします。
    3. FactoryTalk® Optix Studio
      での作業中に資格を変更した場合は、アプリケーションを再起動してください。
  • Web ブラウザから
    FactoryTalk® Optix Studio
    Pro を起動する
    :
    1. FactoryTalk® Optix
      ランディングページにアクセスします。「FactoryTalk Optix ランディングページ」を参照してください。
    2. 必要に応じて認証を行います。
    3. FactoryTalk® Optix
      ランディングページで、
      [ブラウザで開く]
      を選択します。
      ヒント:
      FactoryTalk® Optix Studio
      Pro の資格がない場合は、
      [資格が必要です]
      というダイアログが表示されます。
      [名前]
      [メール]
      、および
      [説明]
      を入力し、
      [送信]
      を選択します。
      申請が承認されると、試用版の資格を付与するためのメールが届きます。承認には最長で 24 時間ほどかかることがあります。
      FactoryTalk® Optix
      Pro 資格が承認されるまで、
      FactoryTalk® Optix
      のデスクトップバージョンをダウンロードしてインストールすることができます。資格が使用可能になったら、上記の手順を繰り返します。
    4. [続行]
      を選択して、
      FactoryTalk® Optix Studio
      を起動します
      ヒント:
      [キャンセル]
      を選択すると、
      FactoryTalk® Optix
      ランディングページが開いたままになります。
      前回のセッションから
      FactoryTalk® Optix Studio
      Pro を自動的に開くには、ランディングページの右上隅で、自分のイニシャルが入ったアバターを選択し、
      [設定]
      [最後に使用したワークスペースを自動的に開く]
      を選択し、
      [保存]
      を選択します。
      ヒント: ブラウザから
      FactoryTalk® Optix Studio
      Pro を起動した場合、次に
      FactoryTalk® Optix
      ランディングページを開いたときに、自動的に起動します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal