FactoryTalk Optix Studio Pro の資格をアクティブ化する
Studio Pro
の資格をアクティブ化するFactoryTalk® Optix Studio™
Pro を使用する前に、割り当てられた資格をアクティブ化する必要があります。- FactoryTalk® Optix™ランディングページにアクセスします。「FactoryTalk Optix ランディングページ」を参照してください。
- [資格]タブを選択します。
- [マイ資格]を選択して、自分が所属する組織で利用可能な資格を表示します。ヒント:FactoryTalk® Optix Studio™Pro の資格をまだ持っていない場合は、取得できることを示すメッセージが表示されます。
- [資格のアクティブ化]を選択して、資格をアカウントに割り当てます。ヒント:FactoryTalk® Optix Studio™Pro 資格は、ユーザー自身のアカウントに対してのみアクティブ化することができます。どのユーザーも、別のユーザーの資格をアクティブ化することはできません。資格のアクティブ化が成功したことを確認するメッセージが表示されます。
ご質問やご意見