FactoryTalk Optix Runtime 資格をリホストする
ランタイムデバイスを置き換える必要がある場合は、
FactoryTalk® Optix™
Runtime 資格を別のデバイスにリホストします。
重要:
技術的または組織上の理由で資格を移動する必要がある場合にのみ、資格のリホストを行ってください。資格のリホストはひと月あたり最大 2 回までです。同じ月に 3 回目のリホストが必要な場合は、ソフトウェアサポートまでご連絡ください。
ご質問やご意見