ランタイム サイジング

[ランタイム サイジング]
カリキュレーターは、アプリケーションに必要な、トークン単位での適切な
FactoryTalk® Optix
Runtime パッケージを決定します。
FactoryTalk® Optix
Runtime を使用するには、資格を購入し、組織に割り当てる必要があります。
FactoryTalk® Optix
ランディングページの
[ランタイムサイジング]
セクションにアクセスするには、以下の手順に従います。
  1. [ランタイムサイジング]
    タブを選択します。
FactoryTalk® Optix
Runtime 資格を購入する前に、そのサイズを決定します。ウィザードを完了して、アプリケーションに推奨されるパッケージ サイズを決定します。ウィザードを完了すると、各ページの上部に、更新されたトークン数と、それに応じた XS から XL までの推奨パッケージ サイズが表示されます。
  1. [プレゼンテーションの選択]
    :
    [ネイティブ HMI クライアント (1 トークン)]
    [Web HMI クライアント]
    のいずれかまたは両方を選択します。
    [セッション数]
    でセッション (トークン) 数を選択し、
    [次へ]
    を選択します。
    ヒント:
    [ネイティブ HMI クライアント]
    プレゼンテーションには、すべてのクラシック コントロール データ、画像、および図面が含まれています。
    [Web HMI クライアント]
    プレゼンテーションには、これらの同じ項目が含まれ、1 つまたは複数の HTML5 Web クライアントからそれらにアクセスできるようになります。
  2. [機能の選択]
    : アプリケーションで使用する機能を選択します。
    [すべて選択 (# トークン)]
    [なし]
    のいずれかを選択するか、個々の機能を選択して
    [次へ]
    を選択します。
  3. [コントローラ接続]
    : 単一または複数の接続を確立する 1 つ以上のコントローラを選択し、
    [次へ]
    を選択します。
  4. [相互運用性の選択]
    で、必要に応じて
    [OPC UA クライアント]
    [OPC UA サーバー]
    のアーキテクチャを構成し、
    [次へ]
    を選択します。
  5. [プレビューと購入]
    を選択して、選択内容の概要と購入する最終的な推奨パッケージサイズを表示します。
  6. [Runtime Package and Support Options]
    で、サポート オプションを選択します。
  7. ランタイムオプションを推奨サイズから次のサイズにアップグレードするには、
    [Station Runtime Lite (x) (x トークン) にアップグレード]
    で購入するサイズオプションを選択します
    ヒント:
    [(x) (x トークン)]
    は、要件によって異なる場合があります。
  8. 必要なランタイムパッケージサイズを決定したら、コマースポータル で資格を購入できます。この操作を簡単にするには、
    [カタログ番号のコピー]
    を選択して、選択したカタログ番号をクリップボードにコピーします。その後、カタログ番号をコマース ポーテージの検索バーまたは必要なドキュメントに貼り付けることができます。コマース ポータルを開くには、
    [FactoryTalk Optix を購入]
    を選択します。
    コマースポータル では、購入を完了するページが開かれます。
  9. ログインし、検索バーにカタログ番号を貼り付けます。 を選択して、カタログ番号をカートに追加します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal