FactoryTalk Optix ランディングページにアクセスする

FactoryTalk® Optix
ランディング ページには、次の 2 つの方法のいずれかでアクセスします。
  1. FactoryTalk Hub にログインする
    [FactoryTalk Optix]
    タイルを選択し、必要に応じて認証を行います。
または
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal