FactoryTalk Hub にアクセスせずに FactoryTalk Optix ランディングページにアクセスする

最初に FactoryTalk Hub にアクセスしなくても、URL を使用して FactoryTalk Optix ランディングページにアクセスできます。
  1. ブラウザのアドレスバーにhttps://optix.cloud.rockwellautomation.com/dashboard/ と入力します。
  2. 必要に応じて認証を行います。
  3. すでに所属している組織を選択するよう求めるプロンプトが表示されます。組織を選択し、
    [選択]
    をクリックします。
    FactoryTalk Optix ランディングページに移動します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal