구독자 NetLogic 및 인터페이스 개발

NetLogic을 개발하고 인터페이스와 통합합니다.
  1. NetLogic 개발
  2. MainWindow (type)
    를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    런타임 NetLogic
    을 선택합니다.
  3. NetLogic 위로 마우스를 가져가서
    편집 아이콘
    을 선택하고
    SubscriberLogic
    을 입력합니다.
  4. NetLogic을 두 번 클릭합니다.
    외부 코드 편집기가 열립니다.
  5. 코드 편집기에서 기존 코드를 다음 코드로 바꿉니다.
    #region StandardUsing using System; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.HMIProject; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.UI; using FTOptix.OPCUAServer; #endregion using uPLibrary.Networking.M2Mqtt; using uPLibrary.Networking.M2Mqtt.Messages; public class SubscriberLogic : BaseNetLogic { public override void Start() { var brokerIpAddressVariable = Project.Current.GetVariable("Model/BrokerIpAddress"); // Create a client connecting to the broker (default port is 1883) subscribeClient = new MqttClient(brokerIpAddressVariable.Value); // Connect to the broker subscribeClient.Connect("
    SubscriberClient
    "); // Assign a callback to be executed when a message is received from the broker subscribeClient.MqttMsgPublishReceived += SubscribeClientMqttMsgPublishReceived; // Subscribe to the "my_topic" topic with QoS 2 ushort msgId = subscribeClient.Subscribe(new string[] { "/my_topic" }, // topic new byte[] { MqttMsgBase.QOS_LEVEL_EXACTLY_ONCE }); // QoS level messageVariable = Project.Current.GetVariable("Model/Message"); } public override void Stop() { subscribeClient.Unsubscribe(new string[] { "/my_topic" }); subscribeClient.Disconnect(); } private void SubscribeClientMqttMsgPublishReceived(object sender, MqttMsgPublishEventArgs e) { messageVariable.Value = "Message received: " + System.Text.Encoding.UTF8.GetString(e.Message); } private MqttClient subscribeClient; private IUAVariable messageVariable; }
  6. 코드를 저장합니다.
  7. 인터페이스 요소 만들기
  8. 다음 작업을 수행하여 메시지 변수를 만듭니다.
    1. 프로젝트 보기
      에서
      모델
      을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
      새로 만들기
      변수
      를 선택합니다.
    2. 변수 위로 마우스를 가져가서
      편집 아이콘
      을 선택하고
      Message
      를 입력합니다.
    3. 속성
      에서
      Int32
      및
      String
      을 차례로 선택합니다.
  9. 다음 작업을 수행하여 구독자 레이블을 만듭니다.
    1. 프로젝트 보기
      에서
      MainWindow (type)
      를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
      새로 만들기
      기본 컨트롤
      레이블
      을 선택합니다.
    2. 레이블 위로 마우스를 가져가서
      편집 아이콘
      을 선택하고
      SubscribeLabel
      를 입력합니다.
    3. 속성
      에서
      텍스트
      와
      Message
      변수 간에 동적 링크를 만듭니다.
      동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
  10. 인터페이스 요소 정렬.
해시 기호를 표시하는 텍스트 필드와 게시라고 레이블이 지정된 버튼이 있는 그리드 레이아웃.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal