CODESYS 스테이션

CODESYS 스테이션

BrowseName
CODESYSStation
SuperType
통신 스테이션(CommunicationStation)

속성

이름
BrowseName
DataType
설명
게이트웨이 IP
GatewayIP
네트워크에서 사용할 수 있는 유효한 CODESYS 게이트웨이의 IP 주소. 일반적으로 컨트롤러의 IP 주소입니다.
포트
Port
컨트롤러와 연결하는 데 사용되는 TCP/IP 포트입니다. CODESYS PLC 프로그래밍 환경에서 값을 가져올 수 있습니다. 켜짐 라인 메뉴에서 통신 매개 변수를 선택하십시오.
장치 이름/주소
PLCAddress
CODESYS 컨트롤러 장치 이름 또는 IP 주소. IP 주소는 로컬 IP 주소 또는 로컬호스트를 사용하여 드라이버를 실행하는 동일한 컴퓨터를 참조할 수 있습니다.
시간 초과
Timeout
컨트롤러로부터 응답을 수신하는 최대 대기 시간(밀리초)
작업 코드
OperationCode
(통신 스테이션에서 상속됨)
태그
Tags
(통신 스테이션에서 상속됨)
유형
Types
(통신 스테이션에서 상속됨)
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal