FactoryTalk Optix 개요
FactoryTalk Optix
는 자동화 시스템의 서로 다른 부분에서 실행되는 다양한 소프트웨어 구성 요소로 구성됩니다.소프트웨어 구성 요소
시스템 | 소프트웨어 | 설명 |
|---|---|---|
개발 시스템 | HMI 또는 사물 인터넷(IoT) 응용 프로그램을 설계하고 컴파일하기 위한 기능 모듈 프레임워크를 갖춘 통합 개발 환경입니다. | |
(선택 사항) 외부 코드 편집기 | 사용자 지정 C# 코드를 개발하여 새 기능을 사용자 지정, 확장 또는 추가하기 위한 타사 코드 편집기입니다.
팁:
Rockwell Automation에서는 기본 코드 편집기로
Visual Studio®
2022 또는 Visual Studio Code 를 사용할 것을 권장합니다. 다른 코드 편집기를 사용하는 경우 일부 개발 지원 기능을 사용하지 못할 수 있습니다. | |
FactoryTalk Optix 응용 프로그램 업데이트 서비스 | FactoryTalk Optix Studio 에서 대상 장치로 FactoryTalk Optix 응용 프로그램 을 업데이트하고 배포하는 데 사용되는 소프트웨어입니다. | |
FactoryTalk Optix Runtime 서비스 | 사용자 인터페이스가 있거나 없는 런타임 장치에서 서비스형 FactoryTalk Optix 를 실행하기 위한 서비스입니다. 대상 장치에 런타임 도구를 설치할 때 이 옵션을 선택합니다. |
개발 및 배포 워크플로
의견을 작성 부탁드립니다.