시스템 기능
FactoryTalk® Optix™
버전 1.8.x에는 다음과 같은 기능이 있습니다.핵심 역량
- 보존성 저장소는 보존 데이터를 백업 파일에 저장하고 데이터를 복원하는 백업 및 복원 메서드를 제공합니다.
- 다운로드 및 업로드 메서드는 웹에서 런타임 장치와 클라이언트 장치 간에 파일을 전송합니다.
- 보고서 데이터그리드에는 내용을 여러 줄로 줄 바꿈하는 단어 줄 바꿈 옵션이 포함되어 있습니다.
- Rockwell Automation EtherNet/IP C# API는 프로그래밍 방식으로 컨트롤러 태그를 찾아보고 디자인 타임에 NetLogic을 사용하여 태그를 가져옵니다.
- Recipe API는 디자인 타임에 NetLogic을 사용하여 레시피 스키마를 만들고 변경합니다.
확장된 아키텍처
- 3노드 고가용성 런타임 클러스터는 노드 또는 소프트웨어 구성 요소에 장애가 발생할 때FactoryTalk Optix응용 프로그램을 계속 작동하고 액세스할 수 있도록 합니다.
- FactoryTalk Optix 응용 프로그램은 브라우저에서 설치된 전용 인터페이스에서 워크스테이션 클라이언트로 실행됩니다.
- ThinManager 인증은 ThinManager 컨테이너에서FactoryTalk Optix로 전달되고 여러 로그인 프롬프트를 제거합니다.
디지털 디자인 경험
- FactoryTalk Optix Studio의 AI 어시스턴트는 AI를 사용하여 대화형 응용 프로그램 지침 및 도움말 콘텐츠를 제공합니다.
- 태그는 Logix 컨트롤러에 배포하기 전에 FactoryTalk Design Studio 프로젝트에 구성된 컨트롤러에서 오프라인으로 가져옵니다.
데이터 연결성
- Rockwell Automation 장치 드라이버를 사용하면 EtherNet/IP를 통해 PowerFlex 드라이브와 직접 통신할 수 있습니다.
- 런타임 이벤트 데이터는 MQTT 브로커로 스트리밍되므로 외부 시스템, 감독 응용 프로그램 또는 클라우드 도구가 이벤트 정보를 사용합니다.
- MQTT 클라이언트는 MQTT를 통해 전체 데이터 모델을 교환할 수 있는 복잡한 데이터 유형을 지원하므로 엔지니어링 노력이 줄어들고 산업용 IoT 및 엣지 응용 프로그램의 확장성이 향상됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.