LogicObject
변수: NetLogic 개체에 대한 직접 액세스

각 NetLogic은 동일한 NetLogic 노드를 나타내는
LogicObject
변수를 표시합니다. 노드에 직접 액세스하는 데 유용합니다.

예제

이 예는
100
으로 설정된 NetLogic에 포함된
Speed
변수의 값을 보여줍니다.
LogicObject.GetVariable("Speed").Value = 100;
이 예는
speed
C# 정수 변수에 할당된
Speed
변수의 값을 보여줍니다.
int speed = LogicObject.GetVariable("Speed").Value;
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal