트렌드 구성
트렌드 개체에 표시할 데이터 소스를 구성합니다. 각 데이터 포인트마다 펜을 추가하여 트렌드 차트에 그릴 수 있습니다. 데이터베이스의 과거 데이터 트렌드를 분석할 때 로거가 데이터를 캡처하지 않는 지점 사이에 트렌드 라인이 그려집니다.
- 프로젝트 보기에서트렌드개체를 포함할 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 선택합니다.
- 속성의모드에서 다음 중 하나를 선택합니다.
- 일반. 트렌드 차트의 기본 모드입니다. 트렌드 차트를 탐색하고 확대/축소합니다.
- 추적. 차트에 시간 추적을 추가하여 중요한 데이터 요소를 표시합니다.
- 범위. 트렌드 차트에서 시간 범위를 선택, 이동 및 크기 조정합니다.
팁: 트렌드 개체는시간 추적 지우기및시간 범위 지우기메서드를 노출합니다. 트렌드 차트에서 시간 추적 및 시간 범위를 제거하려면 이러한 메서드를 버튼 이벤트와 연결하면 됩니다. 자세한 내용은 기존 이벤트에 메서드 추가 항목을 참조하십시오. - 속성에서모델속성을 구성합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
- 모델속성과 프로젝트 노드 간에 동적 링크를 만듭니다. 이렇게 하면 모든 직계 하위 노드의 특성 또는 속성 값을 가져옵니다.
- 모델속성과프로젝트 보기의 데이터베이스 개체 간에 동적 링크를 만듭니다. 이렇게 하면 데이터베이스 테이블에 포함된 데이터를 가져옵니다.예를 들어 내장형, ODBC 또는 InfluxDB 데이터베이스 개체를 선택합니다. 자세한 내용은 데이터베이스 항목을 참조하십시오.
동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.팁: 데이터 로거 데이터에 대한 트렌드 및 트렌드 펜을 구성하려면프로젝트 보기에서 편집기의 트렌드에 데이터 로거를 놓습니다.속성의 트렌드모델에 데이터 로거를 놓을 수도 있습니다. - (선택 사항)속성에서모델을 확장하고항목 종류를 설정하여 개체에 표시할 항목 종류를 지정합니다.팁:항목 종류속성은 하위 노드에서 인식되는 개체 또는 변수 유형으로 자동 설정됩니다.예를 들어, 모델이Motor개체 유형의 여러 인스턴스를 포함하는 폴더 노드를 기반으로 하는 경우항목 종류는Motor유형에 대한 참조로 자동 설정됩니다. 이 경우 표시되는 값은 다양한 인스턴스(Motor1,Motor2,Motor3등)의 특성 또는 속성입니다.
- 팁: 다음 단계는 프로젝트 모델의 데이터에는 선택 사항이며 데이터베이스의 데이터에는 필수입니다.속성의쿼리에서모델에 지정된 대로 데이터베이스 또는 프로젝트 노드에서 가져온 항목을 필터링하는 표준 SQL 쿼리를 입력합니다.자세한 내용은 SQL 쿼리 항목을 참조하십시오.예:SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
- (선택 사항)새로 고침 시간에서 샘플링 시간을 지정합니다.
- (선택 사항)참조 시간대에서 X축 날짜 및 시간의 표준 시간대를 지정합니다.
- 펜아래트렌드펜을 펜 데이터 소스와 연결합니다.#데이터 유형데이터 소스특정 변수의 실시간 값변수에 대한 동적 링크입니다.데이터 로거로 샘플링된 실시간 값데이터 로거의마지막 값속성에 대한 동적 링크입니다.데이터베이스에 저장된 변수의 과거 값데이터베이스의 관심 열 이름입니다.데이터베이스의 관심 열에 대한 동적 링크를 만들지 마십시오. 대신 열의 이름을 입력하십시오.
- (선택 사항) 펜 속성을 구성합니다.
- 두께. 펜 라인의 두께입니다.
- 제목. 펜 제목입니다.
- 색상. 펜 라인의 색상입니다.
- 활성화됨. 펜을 표시하거나 숨깁니다.
- (선택 사항) 펜에 임계값을 추가하려면임계값옆에서를 선택하고
임계값속성을 구성합니다.#- 값. Y축의 임계값 라인 위치입니다.
- 색상. 임계값 라인 색상입니다.
- 두께. 임계값 라인 두께입니다.
- (선택 사항)트렌드펜을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고YAxis를 선택하여 Y축을 추가합니다.팁: 트렌드 펜에 Y축을 더 추가하면 동일한 데이터를 다양한 배율로 시각화하는 데 유용합니다. 배율은최댓값및최솟값속성을 설정하여 제어합니다.
- (선택 사항) X축 속성을 구성합니다.
- 대화형. 런타임 시 X축을 대화형으로 만듭니다.일반트렌드 모드에만 적용됩니다.
- 날짜 및 시간. 런타임 시 X축에 표시되는 날짜 및 시간입니다. 기본값은 현재 시간입니다.
- 위치.날짜 및 시간을 지정하는 경우 X축 위치를 다음 중 하나로 설정할 수 있습니다.
- 왼쪽. 지정된 날짜와 시간을 X축 왼쪽에 표시합니다.
- 오른쪽. 지정된 날짜와 시간을 X축 오른쪽에 표시합니다.
- 가운데. 지정된 날짜와 시간을 X축 가운데에 표시합니다.
- 팔로우. 런타임 시 시간이 지남에 따라 X축을 자동으로 스크롤합니다.
- 시간 창. 트렌드로 표시되는 시간 간격(밀리초)입니다.
- (선택 사항) Y축 속성을 구성합니다.
- 자동 스케일링. 최솟값과 최댓값을 기준으로 런타임 시 Y축의 크기를 조정합니다.
- 대화형. Y축을 대화형으로 만듭니다.
- 최솟값. Y축에 표시되는 최솟값입니다.
- 최댓값. Y축에 표시되는 최댓값입니다.
- (선택 사항)트렌드개체의새로 고침메서드를 이벤트에 추가합니다.예를 들어,새로 고침메서드를버튼개체의MouseClick 이벤트와 연결합니다.
trend
의견을 작성 부탁드립니다.