기존 이벤트에 메서드 추가
개체에는 기본 이벤트가 있습니다. 런타임 시 이벤트가 발생할 때 이벤트에서 수행할 메서드를 선택합니다. 이벤트에는 수행할 메서드가 여러 개 있을 수 있습니다.
- 프로젝트 보기에서 이벤트가 있는 개체를 선택합니다.
- 속성의이벤트에서 메서드와 연결할 이벤트 옆에 있는를 선택합니다.

- 선택 창에서 추가할 메서드로 이동하여 다음을 선택합니다.
- 전역 메서드.명령을 확장하고 메서드 노드를 확장하여 메서드를 선택합니다.
- 로컬 노드. 개체의 노드를 확장하여 메서드를 선택합니다.
- 선택을 선택합니다.
- (선택 사항) 메서드에 인수가 필요한 경우 메서드를 확장하고 인수를 설정합니다.팁: 인수와 연결된 별칭이 여러 개 있는 경우을 선택하여 별칭 및 해당 값의 테이블을 표시합니다. 테이블에서 별칭 값 간에 동적 링크를 만듭니다.

- (선택 사항) 추가 메서드를 이벤트와 연결합니다.
method
의견을 작성 부탁드립니다.