메서드

메서드
는 이벤트가 특정 상황에서 수행하는 작업 또는 하위 프로그램입니다.
이벤트는 다음과 같은 경우 메서드를 수행합니다.
  • 이벤트가 런타임에 발생하는 경우
  • 런타임 C# 스크립트에 필요한 이벤트가 런타임에 발생하는 경우
  • OPC UA 클라이언트의 요청이 런타임에 발생하는 경우
  • C# 스크립트가 디자인 타임에 실행되는 경우
여러 메서드를 단일 이벤트와 연결할 수 있습니다. 이벤트가 발생하면 메서드는 디자인 타임에 이벤트에 추가된 순서대로 수행됩니다. 메서드는 속성이나 입력 또는 출력 인수를 가질 수 있습니다. 입력 인수를 사용하여 이벤트가 발생할 때 메서드가 표시할 값(예: 그래픽 개체의 값 증가)을 지정합니다. 출력 인수는 메서드가 반환하는 값입니다. 변수와 마찬가지로 인수의 값은 고정되거나 동적일 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal