데이터베이스
데이터베이스 개체를 사용하여 프로젝트 내장형 데이터베이스 또는 외부 데이터베이스를 정의합니다.
이 섹션에는 다음이 포함됩니다.
- 임베디드, ODBC 및 Influx 데이터베이스 유형
- 데이터베이스 생성 및 테이블 구성
- 데이터베이스 테이블 데이터 표시 및 내보내기
- SQL 쿼리, 지원되는 절 및 사용 사례
- 데이터베이스에서 읽고 데이터베이스에 쓰는 개체
- 저장 및 전달
데이터베이스 유형
FactoryTalk Optix Studio
는 다음 데이터베이스 유형을 지원합니다.개체 | 설명 |
|---|---|
내장형 데이터베이스 | 런타임 시 프로젝트 내부의 SQLite 데이터베이스를 나타내는 개체입니다. 일반적으로 내장형 데이터베이스 개체를 사용하여 FTOptixApplication 내에서 다른 개체를 지원하는 데이터를 관리합니다.내장형 데이터베이스에는 읽기/쓰기 제한이 없습니다.
팁:
내장형 데이터베이스는 최대 2,000개의 테이블 열을 지원합니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오. |
ODBC 데이터베이스 | ODBC(Open DataBase Connectivity) 프로토콜이 지원하는 로컬 또는 원격 데이터베이스를 나타내는 개체입니다. ODBC를 사용하여 프로젝트에 대한 데이터가 포함된 다른 시스템으로 유지 관리되는 원격 데이터베이스를 쿼리하거나 채울 수 있습니다. 외부 데이터베이스의 액세스 관리 정책에 따라 외부 데이터베이스에 읽기/쓰기 제한이 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. |
Influx 데이터베이스 | 원격 Influx 데이터베이스를 나타내는 개체로, 특히 시계열 데이터에 유용합니다. 제한된 방식으로 SQL을 사용하여 프로젝트에 대한 데이터가 포함된 다른 시스템으로 유지 관리되는 원격 데이터베이스를 쿼리하거나 채울 수 있습니다.
팁:
FactoryTalk Optix Studio 파서는 일부 SQL 명령만 InfluxQL(Influx 쿼리 언어)로 변환 할 수 있습니다. Influx 데이터베이스 제한 사항 항목을 참조하십시오.외부 데이터베이스의 액세스 관리 정책에 따라 외부 데이터베이스에 읽기/쓰기 제한이 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 원격 Influx 데이터베이스 만들기 항목을 참조하십시오. |
의견을 작성 부탁드립니다.