내장형 데이터베이스 만들기

프로젝트에 내장된 SQLite 데이터베이스를 만듭니다. 일반적으로, 내장형 데이터베이스는
FTOptixApplication
내에서 다른 개체를 지원하는 데이터를 관리합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    데이터 저장소
    를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    내장형 데이터베이스
    를 선택합니다.
  2. (선택 사항)
    속성
    의
    파일 이름
    에 데이터베이스 파일의 사용자 지정 이름을 입력합니다.
  3. 메모리 내
    를 다음 중 하나로 설정합니다.
    • 참
      . 데이터베이스를 비영구적으로 만듭니다.
      FactoryTalk Optix 응용 프로그램
      을 다시 시작하면 저장된 데이터가 제거됩니다.
    • 거짓
      . 데이터베이스를 영구적으로 만듭니다.
      FactoryTalk Optix 응용 프로그램
      을 다시 시작하면 저장된 데이터가 유지됩니다.
(선택 사항) 데이터베이스 구조를 구성합니다. 데이터베이스 테이블 구성 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal