ODBC 데이터베이스 만들기
SQL Server 또는 MySQL 서버에서 데이터를 가져오는 데이터베이스 개체를 만듭니다.
필수 구성 요소
Windows®
장치에서 ODBC 데이터베이스에 연결하려면:- 다음 ODBC 드라이버 중 하나를 설치합니다.
- MySQL 유니코드 버전 8.0.30
- SQL Server용 ODBC 드라이버 17
- ODBC 데이터 소스를 구성합니다. ODBC 데이터 소스 관리 - Microsoft 지원을 참조하십시오.
- 프로젝트 보기에서데이터 저장소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고ODBC 데이터베이스를 선택합니다.
- 속성의DBMS 유형에서 데이터베이스 서버의 유형을 선택합니다.
- 속성에서 다음을 완성합니다.
- 구성:
- DBMS 유형.SQL Server또는MySQL.
- (선택 사항)DSN(데이터 소스 이름).Windows장치에만 적용됩니다.중요:지정된 경우 DSN은 ODBC 연결 속성을 자동으로 제공합니다.서버,TCP 포트,데이터베이스,사용자 이름및암호필드를 수동으로 작성하여 DSN 속성을 덮어쓸 수 없습니다.
- 서버. 데이터베이스 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름입니다.
- TCP 포트. 데이터베이스 서버의 TCP 포트입니다.팁: 기본값 0은 SQL 서버의 경우 1433, MySQL 서버의 경우 3306으로 확인됩니다.
- 데이터베이스. 데이터베이스 서버의 데이터베이스 이름입니다.팁: 데이터베이스 이름이 ODBC 커넥터에 지정된 경우 데이터베이스 이름을 제공하는 것은 선택 사항입니다.
- 사용자 이름. 데이터베이스에 액세스할 수 있는 사용자의 이름입니다.
- 암호. 데이터베이스에 액세스할 수 있는 사용자의 암호입니다.
- 저장 및 전달:팁: 저장 및 전달은 저장소에 대한 일시적인 연결 손실이 발생할 경우 데이터를 저장합니다. 저장 및 전달 항목을 참조하십시오.
- 저장 및 전달 활성화됨. 저장 및 전달을 활성화 또는 비활성화합니다.
- 저장 및 전달 버퍼 최대 크기. 버퍼의 최대 요소 수로, 1에서 100,000까지 설정할 수 있습니다. 요소는 데이터베이스 테이블의 한 항목(행)입니다.
- 저장 및 전달 버퍼 덮어쓰기.참으로 설정하면 버퍼 제한에 도달했을 때 새 데이터가 가장 오래된 항목을 덮어씁니다.거짓으로 설정하면 버퍼 제한에 도달했을 때 새 데이터를 무시합니다.팁: 다음과 같은 읽기 전용 진단 속성을 사용할 수 있습니다.저장 및 전달 버퍼 사용량. 버퍼의 현재 요소 수를 표시합니다.저장 및 전달 버퍼 오버플로. 거짓 - 현재 예정된 데이터가 처리됨을 나타냅니다. 참 - 버퍼가 꽉 차서 현재 예정된 데이터가 무시됨을 나타냅니다.
(선택 사항) 데이터베이스 구조를 구성합니다. 데이터베이스 테이블 구성 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.