데이터베이스 테이블을 CSV 파일로 내보내기

일반 테이블 내보내기 도구 스크립트를 사용하여 테이블 콘텐츠를 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다.
  1. 데이터베이스 테이블을 CSV 파일로 내보내려면
  2. 도구 모음에서
    템플릿 라이브러리 아이콘
    템플릿 라이브러리
    를 선택하고
    Generic Table Exporter
    를 검색합니다.
  3. 라이브러리
    의
    구성 요소
    에서
    일반 테이블 내보내기 도구
    를
    프로젝트 보기
    의
    NetLogic
    으로 끌어옵니다.
  4. 속성
    에서 다음을 완성합니다.
    • CSVPath
      . 경보 기록을 내보낼 CSV 파일의 경로입니다.
    • FieldDelimiter
      . 행 값을 구분하는 데 사용되는 문자입니다.
    • 테이블
      . 데이터베이스 테이블입니다.
    • 쿼리
      . 데이터를 필터링하기 위한 SQL 쿼리입니다. 자세한 내용은 사용 사례 항목을 참조하십시오.
    • WrapFields
      .
  5. GenericTableExporter
    의
    내보내기
    메서드를 이벤트와 연결합니다.
    예를 들어,
    내보내기
    메서드를 버튼의
    MouseClick 이벤트
    와 연결합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal