OPC UA

FactoryTalk Optix Studio
는 OPC UA(OPC Unified Architecture) 표준을 준수하며 모든 OPC UA 클라이언트 또는 서버와 통신할 수 있습니다.
팁:
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
이 구성된 장치는 OPC UA 클라이언트 또는 서버로 작동할 수 있습니다.

이 섹션에는 다음이 포함됩니다.

  • OPC UA 서버 및 클라이언트 구성 요소, 그리고 OPC UA 구성 요소 간 통신.
  • 서버 설정, 클라이언트 설정, 노드 가져오기 및 NodeSet 가져오기.
  • 보안 정책, 메시지 보안 모드, 인증서 및 키.
  • 동반 사양, 지역화된 노드 및 OPC UA 메서드.
  • 포트 및 인증서 문제를 포함한 OPC UA 문제 해결.

구성 요소

다음 OPC UA 구성 요소를 사용하여 응용 프로그램 논리를 개발합니다.

통신

OPC UA 구성 요소 간에 통신하려면 시스템이 최소 보안 정책 및 메시지 보안 모드를 충족해야 합니다. 자세한 내용은 OPC UA 인증서 및 키 및 OPC UA 통신 보안 항목을 참조하십시오.

동반 사양

미리 정의된 동반 사양을 사용하거나 동반 사양을 가져오고 내보냅니다. OPC UA 동반 사양 항목을 참조하십시오.

지역화된 노드

OPC UA 클라이언트(OPC UA 클라이언트 추가 참조)가 OPC UA 서버(OPC UA 서버 추가 참조)에서 노드를 가져올 때 지역화된 텍스트 변수 값을 지역화된 텍스트가 아닌 변환 키로 가져옵니다. 텍스트가 포함된 텍스트 상자를 클라이언트 장치에 표시하려면 지역화 사전에 로케일 언어 추가 항목을 참조하여 서버에서 지역화 사전을 가져옵니다. FTOptix가 아닌 서버의 경우 OPC UA 클라이언트의
연결 로케일 ID
속성을 사용합니다. 그런 다음 클라이언트는 해당 로케일 ID를 사용하여 연결하고 서버는 지역화된 텍스트 변수의 값을 해당 로케일 ID를 사용하여 지역화된 텍스트로 보냅니다.
지역화 사전을 가져오는 것 외에도
지역화/로케일
속성에 로케일을 지정하고, 언어 속성을 로케일로 설정하여 새 사용자를 추가한 다음, 해당 사용자를 기본 프레젠테이션 엔진 개체의 시작 사용자로 지정해야 합니다.

OPC UA 메서드

OPC UA 메서드는 백엔드 논리와 상호 작용하는 호출 가능한 함수입니다. OPC UA 메서드는 명령을 실행하거나, 데이터를 검색하거나, 작업을 트리거할 수 있습니다. OPC UA 메서드를 사용하여 장치를 제어하거나, 계산을 수행하거나, 워크플로를 관리합니다.
다음과 같은 방법으로 기존 OPC UA 메서드를 활용할 수 있습니다.
C#을 사용하여 NetLogic에서 사용자 지정 OPC UA 메서드를 개발합니다. 자세한 내용은 NetLogic 및 C#에서 메서드 정의 항목을 참조하십시오.
OPC UA 메서드를
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
논리에 통합하려면 메서드의 출력 값 읽기 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal