OPC UA 통신 보안

OPC UA 서버 개체는 OPC UA 클라이언트와 OPC UA 서버 간의 통신을 설정합니다.

보안 통신 구성

OPC UA 서버와의 통신을 설정하려면 OPC UA 클라이언트에 다음이 필요합니다.

OPC UA 및 암호화

OPC UA 클라이언트 및 서버는 보안 채널을 통해 X.509 인증서를 교환하여 다음을 수행합니다.
  • 기밀성 확인
  • 무결성 확인
  • 응용 프로그램 인증
자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 인증서 및 키
OPC UA 클라이언트 및 서버가 보안 통신을 설정하면 세션은 다음을 위해 생성됩니다.
  • 사용자 인증
  • 사용자 권한 부여
  • 정보, 설정 및 명령 보내기
자세한 내용은 클라이언트의 사용자 ID 유형 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal