최소 보안 정책

OPC UA에는 클라이언트 및 서버에 대한 보안 정책이 필요합니다. 각 정책은 클라이언트-서버 메시지 교환을 안전하게 만들기 위한 일련의 알고리즘과 키 길이를 정의합니다.

사용 가능한 보안 정책

보안 정책을 선택할 수 있습니다.
  • Aes256_Sha256_RsaPss
  • Aes128_Sha256_RsaOaep
  • Basic256Sha256
  • None
    팁: 이 옵션은 메시지 서명 또는 암호화가 수행되지 않은 경우에만 유효합니다. 최소 메시지 보안 모드 항목을 참조하십시오.

OPC UA 인증서 사양

OPC UA 표준에서 지원하는 정책은 정기적으로 업데이트됩니다. 사용되지 않는 일부 정책(예:
Basic128Rsa15
또는
Basic256
)은 이전 버전과의 호환성을 위해서만 지원됩니다.
클라이언트에 대해 서버에 필요한 최소 보안 정책은 OPC UA 서버 개체의 속성에서 설정됩니다.
보안 정책에 대한 자세한 내용은 OPC UA 사양을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal