OPC UA 동반 사양

기본적으로
FactoryTalk Optix Studio
는 선택된
OPC UA 동반 사양
에 대해 제한된 지원을 제공합니다.

지원되는
동반 사양

기본적으로
FactoryTalk Optix Studio
에서 다음과 같은
동반 사양
을 사용할 수 있습니다.
  • DI
  • PackML
  • Machinery
  • Weihenstephan
  • PADIM
  • TMC v2
더 많은
동반 사양
에 대한 지원을 추가하려면 프로젝트로 가져오십시오. 가져온
동반 사양
이 OPC UA 요구 사항을 준수하지 않을 경우
FactoryTalk Optix Studio
에 경고가 표시됩니다.
유형 보기
에는
동반 사양
폴더에서 사용 가능한
동반 사양
노드가 포함되어 있습니다.

제한 사항

제한
설명
선택적 개체 인스턴스 선언이 생성되지 않음
예를 들어,
WSMachineType
은
Weihenstephan
사양의 개체입니다. 여기에는 생성되지 않은 선택적 개체 인스턴스 선언(
Counters
)이 포함되어 있습니다. 필수 개체 인스턴스 선언만 만들어집니다.
EU 변수는 다른 상위 항목에서 공유할 때 중복됨
공급업체가 엔지니어링 단위 변수를 선언하고 여러 노드에서 참조하면 엔지니어링 단위를 참조하는 각 노드에 대해 엔지니어링 단위 변수가 중복됩니다.
하나의 상위 노드만 표시됨
집계 참조 또는 참조 구성 또는 상속된 참조가 있는 둘 이상의 노드에서 참조되는 노드가 있는 정보 모델을 가져오는 경우 하나의 노드만 가져옵니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal