노드를 NodeSet으로 내보내기

노드를 NodeSet
XML
파일로 내보냅니다. 내보낸 파일을 사용하여
OPC UA 동반 사양
을 교환합니다.
필수 구성 요소
프로젝트에 노드를 추가합니다. 프로젝트 노드 항목을 참조하십시오.
  1. 노드를 NodeSet으로 내보내려면
  2. 프로젝트 보기
    에서 내보낼 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    NodeSet으로 내보내기
    를 선택합니다.
    팁: 루트 프로젝트 노드는 내보낼 수 없습니다.
  3. NodeSet
    XML
    파일의 위치를 선택합니다.
    선택한 노드와 하위 노드가 내보내집니다.
  4. (선택 사항) 내보내기 알림에서
    포함 폴더 열기
    를 선택하여 내보낸 NodeSet
    XML
    파일로 이동합니다.
NodeSet을 OPC UA 서버 또는 다른
FactoryTalk Optix
프로젝트로 가져오거나 OPC UA 클라이언트에서 오프라인 노드를 찾아봅니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal