OPC UA 클라이언트 추가

OPC UA 클라이언트를 구성하여 디자인 타임에 OPC UA 서버에서 노드를 가져옵니다.
  1. 도구 모음에서
    대시보드 페이지 열기 아이콘
    대시보드 페이지 열기
    를 선택합니다.
  2. 장치에 대한 통신 구성
    을 선택합니다.
  3. 새 OPC UA 클라이언트
    를 선택합니다.
  4. (선택 사항) OPC UA 클라이언트의 이름을 편집합니다.
  5. 다음
    을 선택합니다.
  6. 속성
    에서 기본 OPC UA 클라이언트 설정을 구성하고
    다음
    을 선택합니다.
    • 서버 끝점 URL
      . OPC UA 서버 끝점의 통신 프로토콜 및 네트워크 주소입니다.
    • 최소 메시지 보안 모드
      :
      • 없음
        . 메시지가 서명되지 않고 암호화되지 않을 수 있습니다.
      • 서명
        . 메시지는 서명되거나 서명 및 암호화되어야 합니다.
      • 서명 및 암호화
        . 메시지는 서명 및 암호화되어야 합니다.
    • 최소 보안 정책
      :
      • 없음
        . OPC UA 클라이언트에 특정 보안 정책이 필요하지 않습니다.
      • Basic256Sha256
        . OPC UA 클라이언트에 이 정책 또는 더 안전한 정책이 필요합니다.
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        . OPC UA 클라이언트에 이 정책 또는 더 안전한 정책이 필요합니다.
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        . OPC UA 클라이언트에 이 정책이 필요합니다.
    • 클라이언트 인증서 파일
      . OPC UA 클라이언트(X509v3)의 공용
      DER
      인증서 파일입니다.
      팁: 클라이언트 인증서 파일은
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Client/
      폴더에 있어야 합니다.
    • 클라이언트 개인 키 파일
      . ASCII Base64로 인코딩된 OPC UA 클라이언트의 개인
      PEM
      키 파일입니다.
      팁: 클라이언트 개인 키 파일은
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Client/
      폴더에 있어야 합니다.
  7. 다음
    을 선택한 후
    다음
    을 선택합니다.
  8. NodeSet 가져오기 구성:
    • 온라인 모드에서 NodeSet을 가져오려면 토글을
      온라인
      으로 설정합니다.
      팁: 온라인 모드는 OPC UA 클라이언트 개체의
      서버 끝점 URL
      값을 사용합니다.
      새로 고침
      을 선택하여 OPC UA 서버에서 게시한 노드를 새로 고칩니다.
    • 오프라인 모드에서 태그를 가져오려면 토글을
      오프라인
      으로 설정하고
      파일 경로
      에서 NodeSet이 있는
      XML
      파일의 경로를 입력합니다.
      예를 들어 nodeset-example.zip을 다운로드하고 압축을 풉니다.
  9. 가져올 노드를 선택하고
    다음
    을 선택합니다.
  10. (선택 사항) 다른 OPC UA 클라이언트를 구성하려면
    다른 장치 구성
    을 선택하고 절차를 반복합니다.
  11. 끝내기
    를 선택합니다.
프로젝트 보기
의
OPC-UA
폴더에 구성된 OPC UA 클라이언트 개체가 나타납니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal