OPC UA 클라이언트

OPC UA 클라이언트 개체를 사용하여 디자인 타임 또는 런타임 시 OPC UA 서버에서 노드를 가져옵니다. 프로젝트에는 여러 OPC UA 클라이언트가 포함될 수 있습니다.
디자인 타임에 편집기를 사용하여 동기화할 노드를 선택합니다. 서버에서 가져오는 각 노드에 대해 해당 프로젝트 노드를 만듭니다. 클라이언트에 OPC UA 클라이언트의
사용자 ID
매개 변수에 설정된 적절한 권한이 있는 경우 노드는 런타임 시 읽기 및 쓰기 중에 서버 노드와 동기화된 상태로 유지됩니다.
중요: 디자인 타임에 가져온 노드(개체/변수 유형 포함)의 경우 해당
BaseObject
또는
BaseVariable
노드가 자동으로 생성됩니다.

작업

OPC UA 클라이언트는 OPC UA 서버에서 게시한 노드에 액세스하여 다음을 수행합니다.
  • 서버에서 읽기 또는 이벤트 수신
  • 서버에 쓰기 또는 메서드 호출
런타임 시 가져온 노드를 사용하여 응용 프로그램 논리를 만듭니다. 디자인 타임 또는 런타임 시 가져올 노드를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, OPC UA 클라이언트는 특정 개체 변수를 읽거나 경보에 의해 발생한 이벤트를 수신할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal