런타임 시 노드 가져오기
런타임 시 노드를 가져오려면 초기 구성이 필요합니다.
필수 구성 요소
- 런타임 시 노드를 가져오려면
- 프로젝트 보기에서 OPC UA 클라이언트를 선택합니다.
- 속성에서런타임 구성옆에 있는를 선택합니다.
런타임구성이#런타임 구성아래에 나타납니다. - 런타임구성속성을 설정합니다.#
- 로컬 대상 노드. 관심 노드와 해당 하위 노드를 모두 가져올 수 있는 디자인 노드입니다.
- 원격 소스 노드. 서버 정보 모델이 시작되는 관심 노드의 경로로시퀀스로 표현되며BrowseName/로 구분됩니다. 표시된 노드의 모든 하위 노드를 선택합니다. 서버 루트 노드를 표시할 필요가 없습니다.
- 콘텐츠 동기화 모드:
- 동기화 없음. 노드 및 변수 값 가져오기를 비활성화합니다.
- 가져오기만. 관심 있는 노드를 가져오되 노드 구조나 동기화된 변수의 값은 유지하지 않습니다.
- 값 가져오기 및 동기화. 관심 있는 노드를 가져오고 변수 값을 동기화된 상태로 유지합니다.
- 전체 동기화. 관심 있는 노드를 가져오고 구조와 변수 값을 동기화된 상태로 유지합니다.
- 원격 소스 노드 포함:
- 거짓. 하위 노드만 가져옵니다.
- 참. 원격 소스 노드에 표시된 노드와 하위 노드를 모두 가져옵니다.
- 이벤트 동기화 활성화.로컬 대상 노드에 표시된 OPC UA 클라이언트 노드에서는 원격 소스 노드에 표시된 서버 노드에서 생성된 이벤트를 보여줍니다.
- 이벤트 유형. 원격 소스 노드에 표시된 서버 노드에서 생성되고로컬 대상 노드에 표시된 OPC UA 클라이언트 노드에 표시되는 이벤트 중 관심 있는 이벤트 유형입니다.팁:를 선택하고 내에서 이벤트 유형을 선택합니다.
동적 링크 추가
import
nodeset
의견을 작성 부탁드립니다.