OPC UA 인증서 및 키

안전하게 통신하려면 OPC UA 응용 프로그램에 적절한 공용 인증서와 해당 개인 키가 있어야 합니다.
OPC UA 서버 및 OPC UA 클라이언트 개체가 있는 프로젝트에 동일한 인증을 사용할 수 있습니다. OPC UA 통신 보안 항목을 참조하십시오.
디자인 타임이나 런타임에 다른 OPC UA 응용 프로그램의 신뢰할 수 있는 인증서를 설정할 수 있습니다. 디자인 타임에는 다음에 대해 인증서를 설정합니다.
  • 사용 가능한 인증서
  • 런타임에 사용할 수 없는 기능
중요: 디자인 타임에 알려진 응용 프로그램이 인증서를 변경하는 경우:
  • 구성을 반복합니다.
  • FTOptixApplication
    을 다시 게시합니다.
응용 프로그램 전송 신뢰와 분리된 신뢰 저장소에서 인증서 사용자 로그인을 구성합니다. 자세한 내용은 인증서 사용자 로그인 구성 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal