인증서 사용자 로그인 구성
OPC UA 인증서 사용자 로그인을 위해 신뢰할 수 있는 X.509 사용자 인증서를 구성합니다.
의도된 X.509 사용자 인증서를 가져옵니다.
PKI/Trusted/Certs
의 응용 프로그램 전송 신뢰 저장소는 클라이언트가 SecureChannel을 열 수 있도록 권한을 부여합니다. PKI/User/Trusted/Certs
의 사용자 ID 신뢰 저장소는 OPC UA 인증서 사용자 로그인 권한을 부여합니다.응용 프로그램 전송에 대해 신뢰할 수 있는 인증서는 사용자 ID 자격 증명으로 자동 수락되지 않습니다.
- 프로젝트 파일에서PKI/User/Trusted/Certs를 엽니다.
- 원하는 X.509 사용자 인증서를PKI/User/Trusted/Certs에 복사합니다.
- 사용자 인증서가 CA에 의해 발급된 경우, CA 인증서를PKI/User/Issuers/Certs에 복사합니다.
OPC UA 서버는 신뢰할 수 있는 사용자 인증서에 대해 인증서 사용자 로그인 권한을 부여합니다.
중요:
내장된 Root 및 RootUserType 사용자에 대한 인증서 인증은 설계상 차단됩니다. 암호 기반 로그인은 영향을 받지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.