디자인 타임에 신뢰할 수 있는 서버 인증서 구성
OPC UA 클라이언트 개체가 있는 노드를 가져올 때 거부된 서버 인증서를 신뢰할 수 있는 인증서로 설정하여 디자인 타임에 이러한 노드를 가져올 수 있도록 합니다.
인증서는 다음과 같은 방법으로 이동할 수 있습니다.
- 수동으로(Windows 대상에서만 Windows 탐색기를 사용하여)
- 원격으로FactoryTalk Remote Access를 사용하여 수행합니다.
- 동일한 응용 프로그램을 사용하여
- ApplicationFiles/PKI/Rejected에서 인증서를ApplicationFiles/PKI/Trusted/Certs로 이동합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.