템플릿 가져오기

프로젝트 보기
의 노드에 템플릿을 배치하여 프로젝트에 개체, 개체 유형 또는 변수를 추가합니다.
  1. 주 도구 모음에서
    템플릿 라이브러리 아이콘
    템플릿 라이브러리
    를 선택합니다.
  2. (선택 사항)
    라이브러리
    에서
    설정 아이콘
    이미지를 선택하고
    라이브러리 요소의 경로 보존
    을 선택합니다.
    팁:
    기본적으로, 종속성이 있는 템플릿을 가져오면 가져온 템플릿의 상위 노드에 개체가 생성됩니다. 라이브러리 요소의 경로를 보존하여 템플릿 종속성을 원래 노드로 가져옵니다.
    예를 들어,
    모델
    폴더에 있는 개체에 따라 위젯을 가져오는 경우
    라이브러리 요소의 경로 보존
    을 선택하여 모델 폴더에 있는 개체를 다시 생성합니다.
  3. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 라이브러리의 템플릿을
      프로젝트 보기
      의 노드로 끌어옵니다.
    • 라이브러리
      의 그래픽 개체 템플릿을 편집기 또는
      프로젝트 보기
      로 끌어옵니다.
  4. 템플릿이 개체 유형인 경우 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 유형으로 가져오기
      . 템플릿을 기반으로 하는 개체 유형을 프로젝트에 추가합니다.
    • 인스턴스로 가져오기
      . 템플릿을 기반으로 하는 개체 인스턴스를 프로젝트에 추가합니다.
템플릿 라이브러리의 개체를 프로젝트로 가져옵니다.
팁: 개체 도구 설명은 개체를 가져온 라이브러리를 나타냅니다. 가져온 개체의 템플릿이 라이브러리에서 제거된 경우, 도구 설명에 참조 라이브러리를 찾을 수 없음을 나타내는 메시지가 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal