컨테이너
컨테이너 개체를 사용하여 응용 프로그램을 구조화하고 사용자 인터페이스 탐색을 만들 수 있습니다.
개체 | 설명 |
|---|---|
특정 위젯을 구성하는 개체의 컨테이너. 기본적으로 각각의 새 패널은 너비와 높이가 고정되어 있으며 상위 항목 개체의 왼쪽 위 모서리에 정렬됩니다. | |
특정 인터페이스를 구성하는 개체의 컨테이너. 기본적으로 각각의 새 화면은 전체 상위 개체를 덮도록 연장됩니다. | |
개체를 가로로 나란히 자동 정렬하는 컨테이너. | |
개체를 세로로 나란히 자동 정렬하는 컨테이너. | |
그리드에서 개체를 정렬하는 컨테이너. | |
컨테이너 종횡비가 변경되면 하위 개체의 크기를 자동으로 조정하는 컨테이너. | |
응용 프로그램 논리에 따라 다른 패널을 표시하는 컨테이너. | |
다른 패널을 포함하고, 탐색할 수 있는 탭으로 패널을 자동 구성하는 컨테이너. | |
선택한 경우 패널을 열고 닫는 버튼 | |
루트 컨테이너. 프레젠테이션 엔진에서는 런타임 시 초기 사용자 인터페이스를 지정하도록 창을 설정할 수 있습니다. | |
닫힐 때까지 다른 인터페이스 구성 요소와의 상호 작용을 허용하지 않는 모달 창입니다. | |
패널 크기보다 큰 내용을 표시하도록 스크롤할 수 있는 패널입니다. | |
확장 가능한 콘텐츠 블록을 포함하는 컨테이너 |
container
group
groups
의견을 작성 부탁드립니다.