스크롤 보기

패널 크기보다 큰 내용을 표시하도록 스크롤할 수 있는 패널입니다.

작업

스크롤 보기는 다음을 지원합니다.
  • 터치 및 멀티터치 제스처. 화면 이동 또는 핀치 투 줌.
  • 키보드와 마우스 조작으로 확대 또는 축소합니다.
    또는
    .

사용 사례

개요 정보, 도면 또는 기본 응용 프로그램 컨테이너보다 큰 기타 항목을 표시합니다.

예제

빨간색, 녹색, 파란색의 세 가지 색 사각형이 가로 및 세로 스크롤 막대가 표시되는 스크롤 가능한 영역 내에 배치되어 있습니다. 커서가 수직 스크롤 막대와 상호 작용하고 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal