탐색 패널

다른 패널을 포함하고, 탐색할 수 있는 탭으로 패널을 자동 구성하는 패널

사용 사례

최종 사용자에게 다양한 응용 프로그램 패널 사이를 편리하게 탐색할 수 있는 방법을 제공합니다.

예제

4개의 탭이 있는 탐색 패널
Page1~Page4라는 레이블이 붙은 4개의 탭, Rockwell Automation 로고, 페이지 탐색 및 온도 조절용 컨트롤이 있는 탐색 패널 인터페이스입니다.
탐색 패널 속성: 패널(탭)
제목, 이미지 경로, 패널 링크 및 패널 별칭 노드 필드가 각각 있는 4개의 패널 구성을 보여 주는 탐색 패널 속성입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal