탐색 패널 구성
패널 개체를 탭으로 참조하여 탐색 패널을 구성합니다.
- 프로젝트 보기에서UI를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 선택합니다.
- 프로젝트 보기에서 탐색 패널을 두 번 클릭합니다.탐색 패널이 편집기에 표시됩니다.
- 탐색 패널에서 탭으로 참조할패널유형을 만듭니다.자세한 내용은 그래픽 개체 유형 만들기 항목을 참조하십시오.
- 프로젝트 보기에서 패널 유형을 편집기의 탐색 패널로 끌어옵니다.편집기의 탐색 패널에 패널 유형을 놓으면 첫 번째 패널의 미리 보기와 탐색 탭이 표시됩니다.속성에서패널은 자동으로 채워집니다.
- (선택 사항)속성에서현재 탭 인덱스와 현재 선택된 탭을 관리하는 응용 프로그램 논리 간에 동적 링크를 만듭니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.팁: 탭 인덱스는 기본값인 0으로 시작합니다. 0 인덱스 값은 첫 번째 탭을 나타냅니다.
- (선택 사항)속성의패널#에서 각 탐색 패널 탭의 속성을 설정합니다.
- 제목. 탐색 패널 탭의 제목입니다.
- 이미지 경로. 패널 제목을 재정의하는 이미지의 경로입니다. 이미지와 UI의 원활한 통합을 위해 투명한 배경이 있는 올바른 크기의 평면 이미지를 사용하십시오.
- 활성화됨. 장치의 탭과 상호 작용할 수 있습니다. 기본값은 참입니다.
- 표시. 탭을 표시합니다. 기본값은 참입니다.
- (선택 사항)속성의연결된 패널 로더에서 연결할 패널 로더에 대한 동적 링크를 만듭니다.동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.팁: 패널 로더를 연결하면 패널 로더에 탐색 패널 탭의 내용이 표시됩니다.
- (선택 사항)모양에서 다음의 패널 속성을 설정합니다.
- 표시. 패널을 표시합니다. 기본값은 참입니다.
- 활성화됨. 장치의 패널과 상호 작용할 수 있습니다. 기본값은 참입니다.
- 불투명도. 패널의 불투명도를 설정합니다. 기본값은 100으로, 불투명도가 없음을 의미합니다.
- 회전. 중심점을 기준으로 패널을 회전합니다. 양수 값은 패널을 시계 방향으로 회전합니다.
- 이동 대상. 런타임 시 패널을 움직일 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 그래픽 개체를 이동 가능하게 만들려면 항목을 참조하십시오.
- 탭 위치. 패널 탭의 위치를 결정하거나 탭을 숨깁니다.
- 탭 너비. 탭 너비(픽셀)입니다.
- 탭 높이. 탭 높이(픽셀)입니다.
- 모양. 탐색 패널 모양입니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
- 기본값. 탐색 패널의 화면이 탭으로 표시됩니다. 예:

- 밑줄. 탐색 패널의 화면이 밑줄로 표시됩니다. 예:

- 스타일. 탐색 패널 그래픽 스타일입니다. 자세한 내용은 스타일시트 항목을 참조하십시오.
navigation
navigation panel
의견을 작성 부탁드립니다.