스타일시트

스타일시트 개체를 사용하여 그래픽 개체 유형 및 인스턴스의 스타일을 사용자 지정할 수 있습니다.
팁: 프로젝트에는 여러 스타일시트가 포함될 수 있습니다. 여러 스타일시트를 사용하여 스타일 간에 전환할 수 있습니다. 예를 들어 런타임 시 밝은 인터페이스와 어두운 인터페이스 간에 전환할 수 있습니다.

해결 순서

모양 속성이 회색 텍스트로 표시된 기본값으로 설정된 경우 속성은 더 높은 레벨의 값을 상속합니다.
스타일 속성 값은 다음 순서대로 확인됩니다.
  1. 개체 인스턴스
    . 그래픽 개체 인스턴스의 스타일입니다.
    자세한 내용은 그래픽 개체 속성 편집 항목을 참조하십시오.
  2. 개체 유형
    . 그래픽 개체 유형의 스타일입니다.
    자세한 내용은 그래픽 개체 속성 편집 항목을 참조하십시오.
  3. 컨트롤 스타일
    . 특정 그래픽 개체에 적용되는 스타일시트의 스타일입니다. 예를 들어, 버튼 컨트롤에 적용되는 스타일입니다.
    스타일
    속성을 사용하여 특정 개체에 스타일을 적용할 수 있습니다.
    자세한 내용은 스타일시트 구성 및 그래픽 개체에 컨트롤 스타일 적용 항목을 참조하십시오.
  4. 전역 스타일
    . 모든 그래픽 개체에 적용되는 스타일시트의 스타일입니다. 예를 들어, 기본 글꼴 크기입니다.
    자세한 내용은 스타일시트 구성 및 프로젝트에 전역 스타일 적용 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal