레거시 레시피 스키마 구성

마법사를 사용하여 레시피 스키마를 구성합니다.
  1. 도구 모음에서
    대시보드 페이지 열기 아이콘
    대시보드 페이지 열기
    를 선택합니다.
  2. 편집기에서
    레시피 구성
    을 선택합니다.
  3. 기존 레시피를 선택하거나 새 레시피를 만듭니다.
    • 레시피를 만들려면:
      1. 새 레시피
        를 선택합니다.
      2. 레거시 레시피 스키마
        선택
      3. 이름
        을 편집합니다.
      4. 대상 노드
        를 작성합니다.
        대상 노드는 레시피 스키마 구성 요소를 정의합니다. 대상 노드는 원하는 변수가 포함된 모든 프로젝트 노드일 수 있습니다.
        예를 들어 대상 노드는 다음과 같을 수 있습니다.
        • 모델
          폴더
        • 모델
          폴더 내의 개체
        • 하나 이상의 컨트롤러의 변수를 포함하는 노드
        팁: 복잡한 프로젝트에서 여러 노드에 포함된 변수를 레시피 스키마의 구성 요소로 정의하려면
        모델
        폴더에 전용 개체를 생성하고 그 안에 변수를 추가합니다. 그런 다음, 변수와 구성 요소 사이에 동적 링크를 만듭니다. 개체를 대상 노드로 선택하면 개체에서 참조되는 변수만 표시되므로 레시피 스키마 구성 요소를 직관적으로 선택할 수 있습니다.
      5. 다음
        을 선택합니다.
    • 기존 레시피를 편집하려면:
      1. 기존 레시피를 선택합니다.
      2. 레시피 속성을 편집합니다.
    • 기존 레시피를 복제하려면:
      팁: 기존 레시피를 복제하면 기존 레시피를 기반으로 새 레시피를 빠르게 만들 수 있습니다.
      1. 사용 가능한 레시피를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
        복제
        를 선택합니다.
      2. 필요한 경우 레시피 속성을 편집합니다.
  4. 다음
    을 선택합니다.
  5. 기존 데이터베이스를 선택하거나 새 데이터베이스를 구성합니다.
    • 기존 데이터베이스를 사용하려면:
      1. 기존 데이터베이스를 선택합니다.
      2. 필요한 경우 데이터베이스 속성을 편집합니다.
      3. 다음
        을 선택합니다.
    • 데이터베이스를 만들려면:
      1. 새 데이터베이스
        를 선택합니다.
      2. 필요한 경우
        이름
        및
        유형
        필드를 편집합니다.
      3. 다음
        을 선택합니다.
      4. 필요한 경우 데이터베이스 속성을 편집합니다.
      5. 다음
        을 선택합니다.
    • 사용 가능한 데이터베이스를 복제하려면:
      팁: 기존 데이터베이스를 복제하면 기존 데이터베이스를 기반으로 데이터베이스를 빠르게 만들 수 있습니다.
      1. 사용 가능한 데이터베이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
        복제
        를 선택합니다.
      2. 필요한 경우 데이터베이스 속성을 편집합니다.
  6. 다음
    을 선택합니다.
  7. 사용할 레시피 매개 변수를 선택합니다.
    팁:
    중첩 변수
    토글을 사용하여 다른 변수에 중첩된 변수(매개 변수)를 표시하거나 숨길 수 있습니다.
    검색
    필드를 사용하여 선택하려는 매개 변수를 빠르게 찾을 수 있습니다.
  8. 다음
    을 선택합니다.
  9. 설정을 검토합니다.
  10. 끝내기
    를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal