출력 창

출력
창에는 메시지 정보 열과
출력
창에서 작업을 수행하기 위한 버튼이 포함되어 있습니다.
팁: 기본적으로,
출력
창에는 최소 및 최대 심각도 오류와 정보 메시지가 표시됩니다.
고급 모드
를 활성화하여
출력
창에 정보를 표시합니다.
열 머리글의 화살표를 선택하여 메시지를 오름차순 또는 내림차순으로 표시합니다. 메시지 열은 필터링을 지원합니다.
출력 창 열
열
설명
메시지 보안 레벨
오류 아이콘
최대 심각도 메시지
경고 아이콘
최소 심각도 메시지
정보 아이콘
정보 메시지
코드
메시지 ID 코드. 이 코드는 미리 정의된 메시지 전용입니다.
타임스탬프
메시지가 기록된 시간입니다.
범주
FactoryTalk Optix 플랫폼 메시지 또는 해당 메시지를 생성한 모듈의 범주입니다.
개체
메시지에서 참조하는 모든 요소입니다.
메시지
메시지의 내용입니다.
출력 창 버튼
항목
설명
오류 아이콘
최대 심각도의 오류 메시지를 표시하거나 숨깁니다.
경고 아이콘
최소 심각도의 오류 메시지를 표시하거나 숨깁니다.
정보 아이콘
정보 메시지를 표시하거나 숨깁니다.
세부1 로그 아이콘
문제 해결을 위한 첫 번째 레벨의 세부 메시지를 표시하거나 숨깁니다.
세부2 로그 아이콘
문제 해결을 위한 두 번째 레벨의 세부 메시지를 표시하거나 숨깁니다.
열기 아이콘
출력 로그 폴더를 엽니다. 자세한 내용은 시스템 로그 항목을 참조하십시오.
지우기 아이콘
선택한 디스플레이에 관계없이
출력
창에서 모든 메시지를 삭제합니다. 메시지는 로그 파일에서 삭제되지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal