검색
FactoryTalk Optix 1.8.0 도움말
이미지에 애니메이션 효과를 주는 버튼 만들기
선택하면 이미지에 애니메이션을 적용하는 단추를 만듭니다.
프로젝트 보기
에서
MainWindow (type)
를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
새로 만들기
기본 컨트롤
버튼
을 선택합니다.
속성
에서
텍스트
에
Animate image
를 입력합니다.
이벤트
에서
MouseClick 이벤트
옆에 있는
를 선택하고
UI
MainWindow (type)
rotateSVG
를 선택합니다.
SVG 이미지에 애니메이션 효과를 주는 버튼 개발
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal