라이브러리의 스마트 개체.
Studio 5000 스마트 개체의 정보 모델을 ACD 파일로 다운로드하여
FactoryTalk® Optix™
Runtime에서 스마트 개체의 값을 읽고 쓰는 데 사용할 수 있습니다.Studio 5000 스마트 개체 구성기는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
- 추가 사용자 정의 구성 속성 세트로 기존 기본 Logix 태그를 확장하여 기존 Logix 태그를 FactoryTalk 스마트 개체 인스턴스로 전환합니다.
- FactoryTalk 스마트 개체 인스턴스를 정보 모델로 구성하고 모델 계층을 기반으로 동기식 데이터 수집을 정의합니다.
FactoryTalk Optix
는 FactoryTalk 스마트 개체 정보 모델 및 수집된 데이터를 사용하여 상황에 맞는 동기식 데이터를 확장으로 전달합니다.Studio 5000 스마트 개체 구성기는 호환성 및 다운로드(제품 호환성 및 다운로드 센터)에서 다운로드할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.