라이브러리

라이브러리에는 프로젝트에 추가할 수 있는 개체 정의 또는 템플릿이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 라이브러리에는 프로젝트에서 사용할 값 및 탱크와 같은 그래픽 요소가 포함되어 있습니다. 또한 기타 개체, 스크립트라고 하는 미리 정의된 코드, 스타일시트 또는 테마, 런타임에 상호 작용할 위젯을 위한 라이브러리 템플릿도 존재합니다.

이 섹션에는 다음이 포함됩니다.

  • 라이브러리 유형, 리포지토리 및 라이브러리 업데이트.
  • 로컬 및 원격 라이브러리 구성 및 라이브러리 폴더 생성.
  • 라이브러리 커밋, 푸시, 끌어오기, 버전 복원, 삭제 및 참조 관리.
  • 스마트 개체, 템플릿 및 위젯.

라이브러리 유형

로컬 및 원격 라이브러리를 모두 구성하여 Git 리포지토리에 개체와 변수를 저장할 수 있습니다.
템플릿 라이브러리 아이콘
템플릿 라이브러리
에서
프로젝트 보기
에 구성 요소를 추가합니다. 원격 프로젝트에서와 마찬가지로 라이브러리를 푸시하거나 풀하여 사용자가 원격 라이브러리에 적용하는 최신 변경 내용을 볼 수 있습니다. 템플릿을 만들어 유사한 속성을 가진 개체, 개체 유형 및 변수를 만듭니다.
라이브러리
에는 런타임에 장치와 상호 작용하고 장치를 구성할 수 있는 미리 구성된 위젯이 있습니다.
유형
설명
템플릿 라이브러리
편집하거나 제거할 수 없는 기본 개체 라이브러리입니다. 템플릿 라이브러리는 다음을 위해 제공됩니다.
  • GraphicElements
    추가 컨텍스트를 제공하기 위해 런타임 응용 프로그램 디스플레이에 포함할 수 있는 개체의 일러스트레이션(예: 발광 다이오드(Light Emitting Diode, LED), 버터플라이 밸브, 반응기 탱크)입니다.
  • Misc(기타 개체)
    런타임 응용 프로그램 내에서 작업을 수행하는 구성 요소(로거, 경보, 컨버터 등)입니다.
  • Scripts
    런타임 응용 프로그램 내에서 알림, 카운터 및 데이터 전송과 같은 기능을 수행하는 미리 정의된 코드입니다.
  • StyleSheets
    런타임 응용 프로그램 페이지의 모양과 느낌을 정의하는 미리 정의된 테마(예: 밝은 테마, 어두운 테마, 재질 디자인에서 영감을 받은 테마)입니다.
  • Widgets
    사용자가 런타임 응용 프로그램에서 상호 작용할 수 있는 개체(예: 로그인 양식, 경보 그리드 및 색상 선택기)입니다.
사용자 지정 라이브러리
사용자가 만든 라이브러리로, 템플릿 라이브러리에서 큐레이팅되거나 특정 자동화 시나리오에 맞게 사용자 지정된 개체 집합이 포함되어 있습니다.
팁: 템플릿을 빠르게 찾으려면
구성 요소
에서 항목을 선택하고 입력을 시작합니다.

라이브러리 리포지토리

라이브러리를 로컬에 저장하거나 원격 Git 리포지토리에 저장할 수 있습니다. 라이브러리는
FactoryTalk Optix
프로젝트 전반에 걸쳐 사용할 수 있습니다.
라이브러리는
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries
폴더에 저장됩니다.

라이브러리 업데이트

라이브러리와 라이브러리 개체는 원래 구성된
FactoryTalk Optix
소프트웨어 버전에 연결되어 있습니다. 업데이트된 버전을 설치하면
FactoryTalk Optix
에서는 라이브러리가 새 소프트웨어와 호환되도록 기본 제공 템플릿 라이브러리를 업데이트합니다.
업데이트된
FactoryTalk Optix
버전에서 변경된 구성 요소를 사용하는 사용자 지정 라이브러리가 프로젝트에 포함되어 있으면 사용자 지정 라이브러리를 수동으로 업데이트해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal