위젯

위젯은 런타임 시 장치와 상호 작용하고 장치를 구성할 수 있는 사전 구성된 개체입니다. 예를 들어, 날짜 및 시간을 설정하거나 장치에 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 로드합니다.
위젯에는 다음이 포함됩니다.
  • FactoryTalk Remote Access 위젯
    . 장치를
    FactoryTalk® Remote Access™
    서버에 연결한 다음 장치에 대한 원격 연결을 관리하고 지원 요청을 제출합니다.
  • 날짜 및 시간 위젯
    . 장치의 시간대, 날짜 및 시간, 시간 동기화 및 로컬 네트워크 시간 프로토콜을 지정합니다.
  • 장치 설정 위젯
    . 응용 프로그램 및 펌웨어 업데이트를 구성하고, 장치의 이름을 변경하고, 장치에 대한 제품 정보 및 진단을 확인합니다.
  • 네트워크 설정 위젯
    . DHCP 클라이언트를 활성화하고 장치 네트워크에 대한 IP 주소, 마스크, 게이트웨이 및 DNS 설정을 지정합니다.
  • 응용 프로그램 로드 위젯
    . USB 드라이브에서 장치로 FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 로드합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal